FAQ Programvara FLEXIMARK Software
Fråga:
Jag ser inte texten på etikettmallen i förhandsgranskningsrutan?
Svar:
Det fattas en textruta i etikettmallen:
för light versionen
- Markera tomma rutan i övre vänstra hörnet på etikettmallen
- Klicka på "A Text" under start fliken
- Rita en textruta i tomma rutan på etikettmallen
- Programmet kommer nu välja text från A kolumnen i tabellen till höger
för full version:
- Klicka på "Guide" under start fliken
- Välj hur många rader du vill ha och från vilken kolumn texten skall tas till raden genom att klicka i rutorna i filtret
- Klicka stäng

Fråga:
Hur kan jag automatisk skriva en nummerserie?
Svar:
Använd "1..n" Sekvensfunktion under Tabell.
- Se till att tabellen till höger är markerad
- Klicka på "1..n" ikonen under tabellfliken
- Skriv in en prefix (text före nummerserien)
- Skriv in en start och stop nummer för nummerserien
- Skriv i en suffix (text efter nummerserien
- Välj hur många gånger nummerserien skall upprepas, och kopior av nummerserien
- Välj vilken cell nummerserien skall börja i
- Klicka ok

Fråga:
Kan jag ha samma text på en rad och en serie på annan rad på en och samma etikett?
Svar:
Ja, använd "konstant" funktionen på en rad och "1..n" sekvens funktionen på den andra raden.
Konstant text:
- Se till att markera textfältet på etikettmallen som du vill ändra.
- Välj "Konstant" under startfliken
- Dubbelklicka textfältet i etikettmallen och skriv din text. Samma text kommer att visas på alla etiketter.
Sekvens:
- Välnligen se svaret på föregående fråga.